结果:找到"二极管 桥堆",相关内容634条
- MDD整流桥堆为何会脱落呢?
- 整流桥堆脱落后会发生什么影响呢?MDD整流桥堆脱落前后有什么区别呢?MDD整流桥堆是一种电子元件,通常由多个整流二极管或整流晶体管组成。整流桥堆的脱落可能有以下几个原因:1.材料质量问题:如果整流桥堆中使用的材料质量不佳,如焊接不牢固或零件强度不足,就容易导致整流桥堆脱落。2.过载或过热:当整流桥堆长时间处于高负载状态或超过其设计的额定功率时,可能会导致过热。持续高温可能损坏焊点、松动连接或使胶合剂失效,导致整流桥堆脱落。3.振动或冲击:在某些应用中,设备可能经常受到振动或冲击,这可能导致整流桥堆松动或脱落。4.经常受到外界力量作用:如果整流桥堆经常受到外界力量的拉扯、压力或扭曲,例如在移动...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 整流桥堆,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-12-07 09:33:00
- MDD桥堆故障说明有哪些?
- MDD桥堆的作用是什么?MDD桥堆在电源有什么影响呢?桥堆是一种电子元件,其内部主要是由四个二极管组成的桥路来实现把输入的交流电压转化为输出的直流电压。桥堆主要作用是整流,调整电流方向。用桥堆整流是比较好的,首先是很方便,而且它内部的四个管子一般是挑选配对的,所以其性能较接近,还有就是大功率的整流时,桥堆上都可以装散热块简化,使工作时性能更稳定。由于二极管具有单相导电的性能,所以交流电经过二极管的整流后变成了脉动的直流,如果再经过电容或者是电感滤波的话,就变成比较平滑的直流电了。桥堆故障说明:1.击穿故障:即内部有一只二极管击穿。2.开路故障:即内部有一只二极管或两只二极管出现开路。3.桥堆...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 桥堆,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-11-21 09:40:00
- MDD桥堆电路符号识图说明,你是否有了解呢?
- MDD桥堆电路符合识图有哪些呢?MDD桥堆电路说明的原理是什么呢?桥堆作为一种功率元器件,非常广泛。应用于各种电源设备。其内部主要是由四个二极管组成的桥路来实现把输入的交流电压转化为输出的直流电压。在桥堆的每个工作周期内,同一时间只有两个二极管进行工作,通过二极管的单向导通功能,把交流电转换成单向的直流脉动电压。对一般常用的小功率桥堆进行解剖会发现,该全波桥堆采用塑料封装结构(大多数的小功率桥堆都是采用该封装形式)。一:桥堆电路符号识图解说:桥堆是电路符号的简化形式和两种半桥堆的电路符号,它们内部的二极管连接方式不同;一个是两只二极管的正极相连;另一个是两只二极管的负极相连。“"”是交流电压...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 桥堆,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-09-04 09:43:00
- MDD桥堆电路符号识图说明,你是否有了解呢?
- MDD桥堆电路符合识图有哪些呢?MDD桥堆电路说明的原理是什么呢?桥堆作为一种功率元器件,非常广泛。应用于各种电源设备。其内部主要是由四个二极管组成的桥路来实现把输入的交流电压转化为输出的直流电压。在桥堆的每个工作周期内,同一时间只有两个二极管进行工作,通过二极管的单向导通功能,把交流电转换成单向的直流脉动电压。对一般常用的小功率桥堆进行解剖会发现,该全波桥堆采用塑料封装结构(大多数的小功率桥堆都是采用该封装形式)。一:桥堆电路符号识图解说:桥堆是电路符号的简化形式和两种半桥堆的电路符号,它们内部的二极管连接方式不同;一个是两只二极管的正极相连;另一个是两只二极管的负极相连。“"”是交流电压...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 桥堆,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-31 10:03:00
- 桥堆的芯片的作用是?
- MDD辰达半导体桥堆是一种电子元件,内部由多个二极管组成。主要作用是整流,调整电流方向。用桥堆整流是比较好的,首先是很方便,而且它内部的四个管子一般是挑选配对的,所以其性能较接近,还有就是大功率的整流时,桥堆上都可以装散热块,使工作时性能更稳定,当然使用场合不同也要选择不同的桥堆,不能只看耐压是否够,比如高频特性等。南桥芯片是主板芯片组的重要组成部分,一般位于主板上离CPU插槽较远的下方,PCI插槽的前面,即靠主机箱前的一面,这种布局是考虑到它所连接的I/O总线较多,离处理器远一点有利于布线。相对于北桥芯片来说,其数据处理量并不算大,所以南桥芯片一般都没有覆盖散热片,但现在高档的主板的南桥也...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 桥堆,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-04 09:56:00
- MDD二极管的反向特性
- 理想的二极管,外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流。二极管的反向饱和电流受温度影响很大。一般硅管的反向电流比锗管小得多,小功率硅管的反向饱和电流在nA数量级,小功率锗管在μA数量级。温度升高时,半导体受热激发,少数载流子数目增加,反向饱和电流也随之增加。SS22THRUSS2200SMA.PDF
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管 桥堆 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2019-07-15 16:05:00
- MDD快恢复二极管的选取
- 快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。快速恢复二极管反向恢复时间在50-200NS范围内,可用于100KHZ以下的开关脉冲的整流、钳位及开关管的阻尼电路。RS2ATHRURS2MSMB快恢复二极管规格书.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管 桥堆 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2018-04-11 10:42:00
- MDD快恢复二极管在使用上有哪些优势
- 快恢复二极管是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。快恢复二极管的内部结构与普通PN结二极管不同,它属于PIN结型二极管,即在P型硅材料与N型硅材料中间增加了基区I,构成PIN硅片。因基区很薄,其反向恢复电荷很小,所以快恢复二极管的反向恢复时间较短,正向压降较低,反向击穿电压较高。快恢复二极管有0.8-1.1V的正向导通压降,35-85n的反向恢复时间,在导通和截止之间迅速转换,提高了器件的使用频率...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管 桥堆 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2018-03-26 17:43:00
- MDD整流二极管能否替换普通
- 有很多朋友问我,一般弱电流电路中,整流二极管能否替换掉普通二极管呢?我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。 而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书M1FTHRUM7F.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管 桥堆 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2018-03-19 17:52:00
- 新品发布整流桥UMSB封装
- 创新无止境:MDD强势推出3A/4A大电流SMD表贴整流桥封装UMSB型号:MSB30M\MSB40M。特点:1、采用GPP芯片,高温性能稳定,良好的散热,高抗冲击,抗浪涌电流高达95A,采用无卤环氧树脂。2、小身材,大能量,可代替传统旧工艺的插件式整流桥KBP、D3K、KBL、GBU等封装3-4A规格。3、SMT表贴型平伸引脚,节省电路板空间。服务零距离:FAE工程师指导应用!规格书:MSB30DTHRUMSB30M.pdf规格书:MSB40DTHRUMSB40M.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管 桥堆 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2017-10-18 11:46:00
返回